街道照明

汉密尔顿和怀卡托 • 新西兰

通过和工程设计方的紧密合作,Corys Electrical 提供了15,000盏LED路灯取代了汉密尔顿和怀卡托北部的旧路灯。经过不断的测试,最终赢得了当地居民的认可。除了提供产品之外,公司还提供特设物流提供交错配送及专属的售后服务。

葡萄酒之城

波尔多 • 法国法国

为了与其合作伙伴 Engie Ineo 一起开展这一重要项目,索能达法国的分公司 Grands Comptes Aquitaine 设立了客户专属物流方案,包括按照预定的时间表在现场进行交付和储存,甚至还任命了货运主管到现场管理产品流通。严谨细致的流程使公司在规定期限内顺利将智能楼宇元器件(信息网络、配电柜、仪表零件、充电终端、备用模块等)顺利安装完毕。

伍德赛德新总部

珀斯 • 澳大利亚

Pacific Datacom 与两家公司合作,为珀斯的伍德赛德新全球总部提供所有通信电缆、桥架、数据中心机柜冷却机。这座32层、54,000平方米的办公大楼是澳大利亚西部最大的现场数据中心所在地。这是珀斯 Pacific Datacom 迄今为止完成的规模最大,交期紧迫,最具有挑战性的项目。

能源实验室 2.0

埃根斯泰因 - 列奥波德港 • 德国

卡尔斯鲁厄理工学院(KIT)的这个实验室主要进行能源转换方面的实验,实验室开发了一个“智能”平台,这是一个可以将电、热和化学通量与数字技术相连的设备网,实验室与于利希研究中心(FZJ)和德国宇航空中心(DLR)存在合作关系。对于这个具有意义的项目,索能达德国在与其技术团队合作进行测量核算后,将于 2018 年提供该系统中一部分电气控制柜。

新儿童医院

赫尔辛基 • 芬兰

这座计划于 2018 年秋季开业的 8 层建筑拥有超过 2,000 个房间、12 间手术室、16 间重症监护室等,这个项目需要综合考虑供应商的各种因素,包括销售团队的专业经验、运营的可靠性、设备质量、产品可用性、存储容量,当然还有价格。SLO 成功赢得了机遇,无缝衔接的物流使它能够在紧迫的期限内顺利交货,精心挑选的适合工程需要的产品可以直接在网上商店下单,同时还提供了新研发的特殊光纤布线产品。由此而来的成就感远远大于所获得的收益。

边佳兰石油综合中心

新山市 • 马来西亚

在这个将包括炼油厂,石油化工厂和液化天然气终端的大型综合项目建筑工地上,KVC Industrial Supplies 提供了一套具有绝对安全性和坚固性(接地和防雷系统、网络电缆、钢制紧固件和标签……)的解决方案以及多种电气部件。

特斯拉工厂

加利福利亚,费利蒙 • 美国

这个超现代的三层建筑项目将包括一个约500,000 平方米的电动汽车电池生产区,Codale 提供了包括电缆在内的全套电气设备,为这个最具创新性的汽车工厂之一做出了贡献。

联合火车站

多伦多 • 加拿大

Sesco 与一家加拿大大型承包商合作成为多伦多市最大的地铁项目供应商,负责提供所有配电和照明设备。这是该市公共交通领域最大的项目,具有很大的挑战性。

Coop LoBos Halba 工厂

普拉特恩 • 瑞士

这是 Winterhalter + Fenner过去两年最大的项目之一。对于 Coop 超市的这个巧克力和葡萄酒生产工厂项目,索能达的子公司提供了除照明产品以外的所有电气产品。在 78,000 平方米的施工现场,120 名电工同时工作。为了确保技术人员能顺利高效地往返于工作场地,Winterhalter + Fenner 设置了五个卸货点,并增加交货频率至每天两次。

废水处理厂

贝洛-安蒂奥基亚 • 哥伦比亚

这是 2017 年在哥伦比亚全国范围内最大的基建项目之一,Melexa 提供了所有照明产品、电缆、电气设备和自动化解决方案。从设计到提供解决方案,公司为客户提供了专业解决方案和技术支持。

大审法院

巴黎 • 法国

CGED 展现其强大的业务能力为这座特殊建筑 提供了 6,000 个灯具和照明方面的技术支持。公司凭借分期分批交货、从产品安装到售后服务等全套的优质服务脱颖而出。

国民银行

罗德岛,约翰斯顿 • 美国

这是 NorthEast Electrical Distributors 的一项涵盖电气和照明设备的全套端到端设计方案的示范项目。在营运公司坚持不懈的努力下携手迈入了第三个年头。

"Bigso" UAB 太阳能电厂

希奥利艾 • 立陶宛

在这个大型太阳能生产装置的施工现场,SLO Lithuania 负责筹备和供应太阳能板以及多种电气设备、换流器、光伏组件等。通过减少二氧化碳和甲烷排放量,公司为该国的能源政策作出了贡献。

Amphia 医院

布雷达 • 荷兰

这是一个位于布雷达的大型医院项目,在原址两栋建筑物旁增添一栋新的楼宇。在这个项目上,Technische Unie 再次展示了它的专业技术:该公司不仅提供照明系统和电缆架,还负责施工现场的全部物流组织工作。

丽兹酒店

巴黎 • 法国

为了对这个著名的酒店进行翻新,英国 Mayflex 让客户相信其有能力提供一系列高质量的产品,在满足特定技术规范的同时,还能尊重这座独特建筑的特点和历史。根据技术总监的说法,长达 25 年的质保期让丽兹酒店毫无后顾之忧!此外,公司将施工现场的物流提升到了一个极其严苛的水平。

Fibria 锅炉自动化系统

阿拉克鲁斯 • 巴西

全球最大的人造林桉木纸浆生产商需要对其 Aracruz 工厂的整个锅炉控制系统进行现代化升级。Centelha 专业的工程技术能力应对了这次挑战。索能达营运公司提供了包含设计(涵盖现有系统转换成尖端集成系统,创建新型网络构架等)以及后续全新的大型设备自动化操作的综合解决方案。

Tramontina 集团工厂照明

法鲁皮尔哈 • 巴西

这家巴西集团的工厂主要从事厨具、餐具和家用电器的制造,其产品远销 120 个国家,工厂希望对整个照明系统进行检查和现代化升级。在该项目中,Eletronor 设计了新的照明方案并提供了 242 个 LED 灯具,项目的顺利完成让工厂的照明环境变得更好,还能减少维护和降低电力消耗。一切尽在掌握!由于项目效果令人满意,Tramontina 决定对其在巴西的其他九家工厂的照明进行翻新……今年已经有两家工厂正在施工中!

金州勇士体育场

加州,旧金山 • 美国

这是金州勇士篮球体育馆的一个重要项目。IES 凭借其物流营运的特长和在该项目上贡献的产品全套综合解决方案赢得了该项目订单。

瓦勒伦加体育场

奥斯陆 • 挪威

奥斯陆新建的足球场将包含 17,000 个座位以及一个 15,000 平方米的足球学校,Otra Norge 与 Powertech 合作提供新的照明、声音和控制设备:大量电气设备以及集成自动化解决方案。同时在物流配送方面也显示了其卓越的优势。

阿图罗-梅里诺-贝尼特斯国际机场

圣地亚哥 • 智利

这个新的航站楼面积超过 200,000 平方米,专门用于国际航班,将使机场的年旅客吞吐量达到 3,000 万人次,索能达智利负责提供全部电缆并满足所有涉及产品规格、交付、质量控制和价格方面的要求。

爱立信综合项目

古尔冈 • 印度

在这个针对印度电信行业大客户的项目中,ESK Telecom 提供了全套定制解决方案,包括所有必需的产品和技术方案(跨接线、光纤、电力和安装设备)。这一可喜的成果受到客户赞赏并将更广泛的推荐给 ESK Telecom 的其他用户。